Es el diámetro interior de la manguera. El diámetro de la manguera están en incrementos de 1/16 de pulgada y corresponden a los siguientes tamaños de trazos: -3, -4, -5, -6, -8, -10, -12, -16, -20, -24, -32, -40, -48, -56, & -64.
Es el volumen de fluido por unidad de tiempo. Este programa requiere que las unidades sean en galones por minuto (GPM - Gallon Per Minute).
Es la relación de la densidad del fluido con la densidad del agua a alguna temperatura especificada. Esto se define en las propiedades del fluido que se utilice.
Es la medida de la fricción interna de un fluido o la resistencia de flujo. Este programa utiliza centipoises para las unidades. (Esta viscosidad es dinámica (absoluta) del fluido, no la viscosidad cinemática).
Es el flujo uniforme del fluido. Las partículas de fluido fluyen en capas paralelas (Re £ 2000).
El líquido comienza a fluctuar en la región de transición entre el flujo laminar y el flujo turbulento. (2000 < Re < 3000 ) Flujo Turbulento No Uniforme. Las partículas de fluido ya no fluyen en capas paralelas. (Re ³ 3000).
Se utiliza para estudiar el flujo viscoso del fluido y para ayudar a determinar el flujo.
Es la distancia a la que el fluido viajó a través de una unidad de tiempo. Las unidades de este programa utiliza pies por segundo. La velocidad del fluido debe mantenerse bajo 35 pies / segundo, y mantener un flujo laminar para evitar la descamación del tubo.